结果:找到"单片机 C语言",相关内容1000条
  • 30岁,今天决定成立自己的电子开发公司
  • 93年的,30岁了,决定自己做老板,在湖北荆州。目前公司20人左右,可以承接,结构+电路+嵌入式程序+安卓软件+桌面软件+小程序相关产品开发。有需求的老板联系我。邮箱979954025@qq.com
  • 所属专栏: 项目外包 标签: PCB C JAVA 安卓 小程序 发帖人:拳头电子设计公司 发帖时间:2023-04-07 22:10:00
  • 招聘佛山C语言硬件工程师
  • 公司名称:佛山市沃泰汽车用品有限公司公司网址:http://www.wtaiauto.com/工作地点:佛山禅城工作内容:汽车电子类相关应用开发,主要涉及汽车CAN数据读取,解析;电机调速驱动类硬件设计和编程。学历要求:大专以上电子/软件相关专业经历要求:工作经验一年以上或应届毕业生有参加电子竞技比赛经验语言要求:有英文阅读能力即可专业要求:具备以下专业至少1项以上。1.熟悉硬件设计,使用protell99或者AD工具。2.熟悉MCU单片机软件设计,使用C进行开发,熟悉STM32系列优先。3.熟悉汽车CAN总线数据破解优先。待遇情况:具体工作准确地点:佛山顺德禅城吉利工业园薪资待遇:6K--...
  • 所属专栏: 人才需求 标签: 招聘 佛山 C 硬件 发帖人:shaun 发帖时间:2021-11-22 15:50:00
  • 有没有在深圳的单片机大佬能指点单片机汇编语言的
  • 本人目前在深圳,公司正在使用矽杰微的单片机,这款单片机所有的底层资料和源码全是汇编语言,我也是51单片机的初学者,会一些简单的C语言写一些简单功能,但是汇编语言完全不会,求大佬指点汇编语言,本人联系方式:289505737加我时请备注汇编指导,谢谢
  • 所属专栏: 学学单片机 标签: 有没有在深圳的大佬能指点汇编 发帖人:单片机初学者 发帖时间:2021-05-25 11:19:00
  • 单片机C语言零基础入门05-逻辑运算
  • 硬件家园单片机C语言零基础入门资料汇总链接:https://mp.weixin.qq.com/s/hMTreNUX_V90461tvALjJA一、逻辑与或非基础理论:逻辑与或非,运算对象是布尔值(1或0,真或假),类似于数字电路的与门,或门,非门。与关系运算符配合,一般用于选择语句与循环语句中1、逻辑与符号为&&。参与运算的两个表达式都为真时,结果才为真,否则为假。例如:uint8_ta=3,b=5;if((a==3)&&(b==5)){执行};2、逻辑或符号为||。参与运算的两个表达式只要有一个为真,结果就为真;两个表达式都为假时结果才为假。例如:uint8...
  • 所属专栏: 单片机开发 标签: C 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-12-09 18:01:00
  • 单片机C语言基础-报名即送STC8单片机基础板
  • 一、专题说明应大部分学员要求,启动单片机C语言基础教学。准备以全新的模式进行单片机C语言基础教学,从数据类型、算术运算、关系与逻辑运算、选择与循环语句到函数、指针、枚举,联合体、结构体、关键字,再到流程图绘制、状态机编程、结构体编程、代码框架等。规范编程,由浅入深,循序渐进的掌握单片机C语言基础。固定周日晚上20:30直播,所有代码现场编写,配合STC8单片机基础学习板的LED灯与串口输出结果,理论结合实践,深入理解单片机C语言基础知识。没时间看直播的学员,可以在线看视频专辑,也可以下载视频。直播前会发文章与讲义,以方便学员提前预习内容。<免费送单片机基础板,支持硬件仿真,包邮>...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: C 基础 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-11-05 15:27:00
  • 实用视频免费下载,拿走不谢。C基础,硬件基础,阅读手册,模块化编程,最强点灯等
  • 实用视频免费下载,拿走不谢。C基础,硬件基础,阅读手册,模块化编程,最强点灯等1、硬件基础经验之谈-元器件选型与应用,另外包含了阅读数据手册与开源项目https://yunpan.360.cn/surl_yYvwpssLNGB2、十年老司机的单片机C语言基础https://yunpan.360.cn/surl_yYHzJ4VU57t3、十年老司机的单片机模块化编程https://yunpan.360.cn/surl_yYvwpYWpTIT4、最强点灯-模块化编程与状态机编程https://yunpan.360.cn/surl_yYvw4KMPRV65、示波器使用https://yunpan....
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 视频 C 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-07-28 15:17:00
  • STC15单片机实战项目-软件教程计划(直播,回播)
  • 直播地址->https://live.bilibili.com/21988510直播时间->每周六21:00开播回播地址->bilibili平台,硬件家园直播内容:1、STC15单片机实战项目-LED闪烁(Delay延时)2020/3/142、STC15单片机实战项目-LED闪烁(定时器,面向对象程序结构)2020/3/213、STC15单片机实战项目-按键检测(外部中断)2020/3/284、STC15单片机实战项目-按键检测(状态机扫描)2020/4/45、STC15单片机实战项目-按键、PWM控制灯的亮度2020/4/116、STC15单片机实战项目-通过IAP操作单...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: STC15 教学 实战项目 C 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-03-15 09:46:00
  • 【好书下载】单片机C语言程序设计实训100例
  • 本书基于KeilμVision程序设计平台和Proteus硬件仿真平台,精心编写了100余个8051单片机C语言程序设计案例。全书基础设计类案例贯穿8051单片机最基本的端口编程、定时/计数器应用、中断和串口通信;硬件应用类案例涵盖常用外部存储器扩展、接口扩展、译码、编码、驱动、光机、机电、A/D与D/A转换等内容;综合设计类案例涉及大量消费类电子产品、仪器仪表及智能控制设备的相关技术。本书可作为大专院校学生学习实践单片机c语言程序设计的教材或参考书,也可作为电子工程技术人员或单片机技术爱好者的参考资料。资料仅供学习交流使用,请勿用于商业用途。单片机C语言程序设计实训100例——基于8051...
  • 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: C 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-07-22 17:25:00
  • PCB设计画板改板拼板PCBLayout单片机设计C语言编写联系方式QQ:1502727168
  • 作品名称:PCB本人长期从事PCB设计单片机开发C语言编写收费低同城可见面交谈可以说玩转PCB设计合作流程:1、客户提供主要需求,我方评估及提供相应框架方案及报价;2、付款;3、相互沟通确认各项细节符合需求;包括主要元件型号、PCB尺寸及限定要求、板层、特定封装等Layout前置条件;4、原理图设计,相互沟通确认符合需求,如涉软件需配合软件人员参与沟通;5、Layout完成,发出相关资料。6、如有特别需求的,需提前提出;7、在设计过程如反复更改需求,则跟据具体情况需重新报价。8、以上为基本流程。
  • 所属专栏: Layout布线 标签: PCB设计 画板 改板 拼板 PCBLayout 设计 C编写 联系方式QQ:1502727168 发帖人:CHINAPCB 发帖时间:2018-12-10 22:24:00
  • 到底应学哪种软件?看看2017年编程语言排行榜
  • IEEESpectrum杂志发布了一年一度的编程语言排行榜,这也是他们发布的第四届编程语言Top榜。据介绍,IEEESpectrum的排序是来自10个重要线上数据源的综合,例如StackOverflow、Twitter、Reddit、IEEEXplore、GitHub、CareerBuilder等等,对48种语言进行排行。与其他排行榜不同的是,IEEESpectrum可以让读者自己选择参数组合时的权重,得到不同的排序结果。考虑到典型的Spectrum读者需求,他们提供了几个预设的权重——如新兴的语言、雇主需求的语言、开源的热门语言等。【点击原文在这里:】跟据Spectrum读者的需求,IEE...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 编程 平台 发帖人:立创商城工程部 发帖时间:2017-07-21 16:00:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: